主题中讨论的其他器件:UCC27424
尊敬的先生:
电池组充电时。 Q1 N-MOSFET 会增加温度并发热。
Q1 N-MOSFET 时的效率。 栅极电压为4V。
导通 Q1 N-MOSFET 时。 栅极电压为12V。
如果 BAT 充电电压和 BAT Pack 相同。 Q1 N-MOSFET 时的效率。 栅极电压为0V。
电池充电电压:84V
电池组电压:70V
您能告诉我这个问题的建议吗?、
请参阅下面的波形。
e2e.ti.com/.../3250.LOW_2D00_SIDE-FET_5F00_gate-voltage-abnormal.pptx