This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:对 Q1进行充电时、N-MOSFET 会增加温度。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894047/bq76940-when-charging-q1-n-mosfet-increase-temperature

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:UCC27424

尊敬的先生:

电池组充电时。 Q1 N-MOSFET 会增加温度并发热。

Q1 N-MOSFET 时的效率。 栅极电压为4V。  

导通 Q1 N-MOSFET 时。 栅极电压为12V。

如果 BAT 充电电压和 BAT Pack 相同。  Q1 N-MOSFET 时的效率。 栅极电压为0V。

电池充电电压:84V

电池组电压:70V

您能告诉我这个问题的建议吗?、

请参阅下面的波形。

e2e.ti.com/.../3250.LOW_2D00_SIDE-FET_5F00_gate-voltage-abnormal.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    您能否告诉我您使用的是哪一个 FET 器件型号以及您的典型充电和放电电流? FET 的额定电压是否与所施加的电压匹配?Rdson 是否相当低?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt。

    我是 SONGUO H/W 工程师。

    我附上测试 data.e2e.ti.com/.../200403_5F00_SONGUO_5F00_FET_2D00_1.pptx

    我们正在使用下面的 FET。(IPB048N15N5LF)

    充电/放电高达20A~100A (20s/72V)、FET 由 UCC27424控制。

    [其他问题]

    1) 1) 使用 R301 (1M -> 150k Ω)的电阻值是否安全?

    2) 2) UCC27424使用 P 沟道 FET 有哪些优势?

    请检查附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    我不是 UCC27424的专家、因此我将您的问题重新分配给该器件的专家。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:  

    我已经向您发送了一封电子邮件、让我们继续在那里进行调试、同时我将此线程标记为已解决。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    我收到了您的电子邮件。  

    感谢您的支持!!