尊敬的先生:
我在充电过程中对电量监测计 IC 有疑问。
充电期间、通过将 电流与时间积分获得的充电容量与 RM 容量不匹配。
在数据表中、RM 是一个经过滤波的参数。 该滤波器是否有系数?
我认为滤波器是 电流和 RM 的积分值之间差异的原因。
e2e.ti.com/.../fual-gauge-IC-parameters-during-charging.xlsx
此致、
Chiaki Endo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我在充电过程中对电量监测计 IC 有疑问。
充电期间、通过将 电流与时间积分获得的充电容量与 RM 容量不匹配。
在数据表中、RM 是一个经过滤波的参数。 该滤波器是否有系数?
我认为滤波器是 电流和 RM 的积分值之间差异的原因。
e2e.ti.com/.../fual-gauge-IC-parameters-during-charging.xlsx
此致、
Chiaki Endo
您好、Chiaki、
我只会看到您的图、不会看到原始数据。
我建议您根据以下博客进行精度检查。 此外、BQ27426还报告 True RemCap。 我建议您也检查一下。
Andy
你(们)好、Andy
感谢您的回答。
关于 博客中的 Excel 数据、 以下文件中的 RM 和 FCC 为什么会在3个点发生更改。
e2e.ti.com/.../200402_5F00_RM-and-FCC.xlsx
Chiaki
尊敬的 Andy:
昨天发送的 Excel 数据是以下博客文章中的数据。
e2e.ti.com/.../how-accurate-is-your-battery-fuel-gauge-part-2-2
我不知道电池是否可以放松、因为这是您在 TI 博客文章中告诉我的。
您说"RM 和 FCC 已更新"、但为什么 RM 和 FCC 值突然更新、且充电电流很小或没有电流?
此外、在 Excel 数据中、放电开始时的 RM 值(单元格:D3565)和放电结束时通过积分电流获得的 DQ 值(单元格:I6611)是不同的。
为什么 SOC 在端接电压3.0V 时仅从1%转换为0%(尽管有不同的值)?
为什么在放电完成时在3.0V 或更高的终止电压下关闭或即使当前集成式 DQ 和 RM 之间存在差异、SOC 突然跳至0%的问题也不会出现?
此外、在放电结束前(电芯行:6580至6584)、RM 相对于 DQ 的下降幅度很大。 (RM 的值正在跳过。)
请告诉我原因。
Chiaki