This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:电流与 RM 之间的差异

Guru**** 2550740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893485/bq27426-difference-between-current-and-rm

器件型号:BQ27426

尊敬的先生:

我在充电过程中对电量监测计 IC 有疑问。
充电期间、通过将 电流与时间积分获得的充电容量与 RM 容量不匹配。
在数据表中、RM 是一个经过滤波的参数。 该滤波器是否有系数?
我认为滤波器是 电流和 RM 的积分值之间差异的原因。

e2e.ti.com/.../fual-gauge-IC-parameters-during-charging.xlsx

此致、
Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Chiaki、

    我只会看到您的图、不会看到原始数据。  

    我建议您根据以下博客进行精度检查。 此外、BQ27426还报告 True RemCap。  我建议您也检查一下。

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/fullycharged/archive/2016/11/04/how-accurate-is-your-battery-fuel-gauge-part-2-2

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    感谢您的回答。

    关于 博客中的 Excel 数据、 以下文件中的 RM 和 FCC 为什么会在3个点发生更改。

    e2e.ti.com/.../200402_5F00_RM-and-FCC.xlsx

    Chiaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Chiaki、

    我无法在您的 Excel 文件中查看当前数据。  电池是否放松?

    我认为仿真已经运行、因此 RM 和 FCC 会进行更新。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    昨天发送的 Excel 数据是以下博客文章中的数据。
    e2e.ti.com/.../how-accurate-is-your-battery-fuel-gauge-part-2-2

    我不知道电池是否可以放松、因为这是您在 TI 博客文章中告诉我的。
    您说"RM 和 FCC 已更新"、但为什么 RM 和 FCC 值突然更新、且充电电流很小或没有电流?

    此外、在 Excel 数据中、放电开始时的 RM 值(单元格:D3565)和放电结束时通过积分电流获得的 DQ 值(单元格:I6611)是不同的。
    为什么 SOC 在端接电压3.0V 时仅从1%转换为0%(尽管有不同的值)?
    为什么在放电完成时在3.0V 或更高的终止电压下关闭或即使当前集成式 DQ 和 RM 之间存在差异、SOC 突然跳至0%的问题也不会出现?
    此外、在放电结束前(电芯行:6580至6584)、RM 相对于 DQ 的下降幅度很大。 (RM 的值正在跳过。)
    请告诉我原因。

    Chiaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki-San、

    这是因为我们要达到终止电压。

    DQ 和 RemCap 之间存在差异、因为监测计模拟 RemCap。 在网格点之间、RemCap 调节。 DQ 只是库仑计数传递的电荷。