我将 BQ24074设置为以建议的875mA 充电电流为1.75Ah 锂电池充电。 在40C 下执行电池充电测试时、周期的快速充电部分在大约32分钟后结束、此时测量的电池电压为4.02V。 在 室温(~21C)下为电池充电时、我会看到非常类似的行为、此时 充电开始逐渐减小的电压为4.03V。 这是器件进入热调节的曲线吗? 考虑到输入电压来自5V USB 电源适配器、我很难相信、充电电流为器件最大设计电流的60%、可能会进入热调节模式、尤其是在30分钟后。 电路板具有带散热焊盘和散热过孔的适当布局、并与电池一起封闭在塑料外壳中。 在达到4.16-4.23V 的 Vbatreg 范围之前、我是否应该看到恒定电流相位?
我认为这是正常的充电曲线、但希望 TI 或该器件的其他用户提供第二个意见。
整个电荷曲线:
"详细信息"视图: