This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:器件是否进入热调节?

Guru**** 2533200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894632/bq24074-is-device-entering-thermal-regulation

器件型号:BQ24074

我将 BQ24074设置为以建议的875mA 充电电流为1.75Ah 锂电池充电。  在40C 下执行电池充电测试时、周期的快速充电部分在大约32分钟后结束、此时测量的电池电压为4.02V。  在 室温(~21C)下为电池充电时、我会看到非常类似的行为、此时 充电开始逐渐减小的电压为4.03V。  这是器件进入热调节的曲线吗? 考虑到输入电压来自5V USB 电源适配器、我很难相信、充电电流为器件最大设计电流的60%、可能会进入热调节模式、尤其是在30分钟后。 电路板具有带散热焊盘和散热过孔的适当布局、并与电池一起封闭在塑料外壳中。   在达到4.16-4.23V 的 Vbatreg 范围之前、我是否应该看到恒定电流相位?

我认为这是正常的充电曲线、但希望  TI 或该器件的其他用户提供第二个意见。

整个电荷曲线:

"详细信息"视图:      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为这是热调节、因为我希望在具有相同电池充电电流的较低 VBAT 电压和 VOUT 和 VBAT 之间的差值较高的系统负载下会发生这种情况。

    您是否能够在器件的 BAT 引脚而非电池组上测量电池电压? 在此类高电流下、BAT 引脚和电池之间的阻抗会导致充电器看到更高的电池电压并比预期提前终止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、

    感谢您的反馈。  问题可能是我的仪表设置。 我有一些5英寸同轴电缆进入试验箱、因为 测量设备在试验箱外部。

    我还有一个问题要问你。 建议我们 将此 IC 降额至其正常结温范围的50%、即75°C。  这会将我们的充电电流限制在5V 电源的~600mA、而不是电池制造商建议的875mA 充电电流。   我们的充电系统的额定工作环境温度高达40°C。 鉴于 数据表中规定、该器件能够在125A 充电率下以125C 运行20000小时、因此降额50%似乎并不保守。   我还想器件在4V 或更高的电池电压下的充电时间为90%、因此大多数时间仅关注~.9W。  此外、我们可能会每周为该电池充电一次、因此每年充电时间约为200小时。

    鉴于此器件具有内置热调节功能、您对875mA 充电的看法是什么? 我不想放弃更短 的充电时间、除非 从可靠性的角度来看是必要的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果您不介意我的提问、这项温度降额建议来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    TI 以我们的数据表中的额定值为标准。 该器件具有热调节功能、因此只要处于数据表限制范围内、就可以在高温下工作