请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z110 主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1、 GPCCHEM
设计
我的客户希望使用适用于 PbA 电池的电量监测计、并发现 BQ34Z110专用于此电池、但我们无法找到 EVM 和样片、因此我们想知道该器件是否仍然是适合此应用的最佳器件、或者 BQ34Z100-G1是否会更好?
谢谢
沈俊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设计
我的客户希望使用适用于 PbA 电池的电量监测计、并发现 BQ34Z110专用于此电池、但我们无法找到 EVM 和样片、因此我们想知道该器件是否仍然是适合此应用的最佳器件、或者 BQ34Z100-G1是否会更好?
谢谢
沈俊
您好 Jason、
PBA 和锂离子电池遵循相同的设计流程。
首先、您需要使用 GPCCHEM 查找化学 ID。 按照以下说明收集日志文件并将其提交给 GPCCHEM。
其次、客户需要正确配置所有必要参数、然后执行学习周期。
请参阅 bq34100-G1数据表的第8.2.2节和下面的应用手册。
e2e.ti.com/.../6254.How-to-Complete-a-Successful-Learning-Cycle-for-the-BQ34z100.pdf