您好!
我们将 Bq77915用作采用3s2p 配置的锂离子电池(NCR18650B)的 BMS。
我们将使用分压器电路测量电池电压、并通过 E73-2G4M04S1B 模块的 ADC 通道对其进行读取。
我们选择了的值
R1= 604K Ω
R2= 191千欧。
分压器电路的增益误差。 选择高电阻值的原因是为了减小流经电路的电流。
然而、由于 ADC 通道的高输入阻抗、我们在读取电池电压时遇到问题。
我可以考虑以下几个选项:
1) 1)选择低电阻值。 但将有 mA 的电流流流过电路。
2)在分压器输出端具有单位增益放大 器(值与604K 欧姆 R1相同、R2为191K 欧姆)。 但使用的运算放大器将具有偏移。
3)测量电压 ( 使用与604K 欧姆相同的值 R1、R2为191K 欧姆)、并将校正因数乘以测量电压。 但是、如果每个读数期间的误差不恒定、那么乘以公共校正因子会导致错误的读数。
您能否建议哪一个更适合使用? 如果以上都不是、您可以建议一种具有成本效益的解决方案来精确测量电池电压吗?
电池组通过 BMS 连接到电路的其余部分。
是否应在 CHG 和 DSG FET 之前或 FET 之后连接电池电压测量电路?
谢谢你
此致
Harini Krishna