This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电池电压测量

Guru**** 2551240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894469/bq77915-battery-voltage-meaurement

器件型号:BQ77915

您好!

我们将 Bq77915用作采用3s2p 配置的锂离子电池(NCR18650B)的 BMS。  

我们将使用分压器电路测量电池电压、并通过 E73-2G4M04S1B 模块的 ADC 通道对其进行读取。

我们选择了的值  

R1= 604K Ω

R2= 191千欧。

分压器电路的增益误差。 选择高电阻值的原因是为了减小流经电路的电流。  

然而、由于 ADC 通道的高输入阻抗、我们在读取电池电压时遇到问题。

我可以考虑以下几个选项:

1) 1)选择低电阻值。 但将有 mA 的电流流流过电路。  

2)在分压器输出端具有单位增益放大 器(值与604K 欧姆 R1相同、R2为191K 欧姆)。 但使用的运算放大器将具有偏移。  

3)测量电压 ( 使用与604K 欧姆相同的值 R1、R2为191K 欧姆)、并将校正因数乘以测量电压。 但是、如果每个读数期间的误差不恒定、那么乘以公共校正因子会导致错误的读数。

您能否建议哪一个更适合使用? 如果以上都不是、您可以建议一种具有成本效益的解决方案来精确测量电池电压吗?

电池组通过 BMS 连接到电路的其余部分。  

是否应在 CHG 和 DSG FET 之前或 FET 之后连接电池电压测量电路?

谢谢你

此致

Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    使用适合您的要求和生产环境的方法。  

    许多系统将使用一个低值电阻器网络、但仅在需要时将其打开。  可能仍需要校准。

    缓冲分频器将获取一些电流、并可能具有一些偏移。  可能需要再次校准。  低偏移放大器可以避免这种情况。  

    校正因数可以是校准、但您需要使用每个系统对其进行测量并对其进行特性描述、以了解其在电压、温度和单位方面是否相同。 也许、如果您进行特征分析、您会发现它是否需要进行单位校准或固定值是否合适。