This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524B-Q1:TI IWR6843和放大器的功率寄存器设置;IWR1843毫米波传感器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894597/lp87524b-q1-power-register-setting-for-ti-iwr6843-iwr1843-mmwave-sensors

器件型号:LP87524B-Q1
主题中讨论的其他器件:IWR1843IWR6843

尊敬的 TI  

         现在我们将使用 IWR6843和 IWR1843毫米波传感器的默认寄存器设置。  

        1 在实际应用中,我们可以在线调整这些控制寄存器以进行优化?  

        2 哪个设置最适合 IWR6843和 IWR1843设置? 默认值?  

        3 加热问题可以通过调整这些寄存器进行优化?  

BR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LP87524B 器件具有 I2C 接口、使用该接口、您可以通过 XWR 器件控制一些 PMIC 寄存器。 LP87524B 数据表 I2C 接口部分提供了有关可能的 I2C 寄存器设置的更多信息。

    但默认情况下、LP87524B 具有适用于 XWR 应用的优化设置、通常无需调整任何器件设置。  LP87524B 已在自动模式下运行以节省功耗、因此我认为您无需调整 LP87524B 内部的任何内容即可优化功耗。

    您是否看到 LP87524B 或 IWRxx 器件的发热问题?

    此致、

    Murthy