请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP87524B-Q1 主题中讨论的其他器件:IWR1843、 IWR6843
尊敬的 TI
现在我们将使用 IWR6843和 IWR1843毫米波传感器的默认寄存器设置。
1 在实际应用中,我们可以在线调整这些控制寄存器以进行优化?
2 哪个设置最适合 IWR6843和 IWR1843设置? 默认值?
3 加热问题可以通过调整这些寄存器进行优化?
BR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI
现在我们将使用 IWR6843和 IWR1843毫米波传感器的默认寄存器设置。
1 在实际应用中,我们可以在线调整这些控制寄存器以进行优化?
2 哪个设置最适合 IWR6843和 IWR1843设置? 默认值?
3 加热问题可以通过调整这些寄存器进行优化?
BR
您好!
LP87524B 器件具有 I2C 接口、使用该接口、您可以通过 XWR 器件控制一些 PMIC 寄存器。 LP87524B 数据表 I2C 接口部分提供了有关可能的 I2C 寄存器设置的更多信息。
但默认情况下、LP87524B 具有适用于 XWR 应用的优化设置、通常无需调整任何器件设置。 LP87524B 已在自动模式下运行以节省功耗、因此我认为您无需调整 LP87524B 内部的任何内容即可优化功耗。
您是否看到 LP87524B 或 IWRxx 器件的发热问题?
此致、
Murthy