This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:具有 D+/D-线路的 ICO 模式

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894375/bq25886-ico-mode-with-d-d--lines

器件型号:BQ25886

您好!

在 TI 论坛中、我注意到一些人短接了 D+/D-线路、以强制 BQ25886进入 ICO 模式(输入电流优化器模式)。 所以

1. 是否有任何通过短接 D+/D-线路使用 ICO 模式的限制/线程?

2.我可以在数据表的哪一页上找到相关信息?  

使用 D+/D-线路限制输入电流的方法是什么? 我读过一些分频器选项、但不确定如何将非标准适配器配置为2.4A。

谢谢、

Vahram   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bharam、

    请参阅  BQ25886数据表上的第8.3.4节"输入电流优化器(ICO)"。 当 D+和 D-短接时、检测到适配器为 DCP。  D+D-divider 位于适配器侧  、如数据表第14页的第8.3.3.2节"输入源类型检测"所示。