请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25886 您好!
在 TI 论坛中、我注意到一些人短接了 D+/D-线路、以强制 BQ25886进入 ICO 模式(输入电流优化器模式)。 所以
1. 是否有任何通过短接 D+/D-线路使用 ICO 模式的限制/线程?
2.我可以在数据表的哪一页上找到相关信息?
使用 D+/D-线路限制输入电流的方法是什么? 我读过一些分频器选项、但不确定如何将非标准适配器配置为2.4A。
谢谢、
Vahram