This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:5V ups

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942759/bq25713-5v-ups

器件型号:BQ25713

您好!

我正在设计 Raspberry PI 3B UPS HAT。 为此、我们拥有4.5V 至5V 输入电源、并且我们希望同时为18650锂离子电池(4.2V)充电、我们希望即使对于4.5V 适配器输入电压也能提供5V 系统输出。 如果输入适配器电源出现故障、我们需要5V 系统电压(离线模式)。此 BQ25713是否适合此要求?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pritesh、

      需要记住的几点:

    • 当您的适配器存在时、您可以将 VSYSMIN 调节至5V (转换器将以升压模式运行以提供 SYS)、但由于电池电压< VSYSMIN、此部件将以 LDO 模式运行
      • 在 LDO 模式下、当 EN_LDO 时、充电电流被钳位并调节至384mA
      • 移除 EN_LDO 后、充电电流不会由电池组内部电阻调节和设置
    当适配器被移除且电池存在时、VSYS 将跟踪 VBAT
    • BAT 和 SYS 之间只有 BATDRV 控制的 FET (不存在适配器)、因此即使适配器缺失、也无法提升电池电压以保持不间断的5V VSYS 轨。

    我还建议在 SYS TO 处使用升压转换器

    1. 避免始终处于 LDO 模式
    2. 当适配器不存在且只有电池存在时、保持5V VSYS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Kedar,

    如果输入适配器电压介于3.5V 至24V 之间、请建议使用 VSYS 电压以实现更好的运行。电池为1S 4.2V 锂离子18650电池、还建议使用升压转换器获得5V 和高达4A 的连续电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pritesh、

      VSYSMIN 的设置取决于您的系统以及是否连接了升压转换器。 对于1S 电池、预充电至快速充电阈值为3V、器件将在 LDO 模式下运行、直到 VBAT 超过 VSYSMIN 设置。 通常、3.5V VSYSMIN 很受欢迎。

    您可以在此处查看我们的升压转换器产品系列: www.ti.com/.../overview.html