请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 您好!
我正在设计 Raspberry PI 3B UPS HAT。 为此、我们拥有4.5V 至5V 输入电源、并且我们希望同时为18650锂离子电池(4.2V)充电、我们希望即使对于4.5V 适配器输入电压也能提供5V 系统输出。 如果输入适配器电源出现故障、我们需要5V 系统电压(离线模式)。此 BQ25713是否适合此要求?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Pritesh、
需要记住的几点:
我还建议在 SYS TO 处使用升压转换器
您好 Pritesh、
VSYSMIN 的设置取决于您的系统以及是否连接了升压转换器。 对于1S 电池、预充电至快速充电阈值为3V、器件将在 LDO 模式下运行、直到 VBAT 超过 VSYSMIN 设置。 通常、3.5V VSYSMIN 很受欢迎。
您可以在此处查看我们的升压转换器产品系列: www.ti.com/.../overview.html