主题中讨论的其他器件: LMR33630、 TPS54335A
工具/软件:WEBENCH设计工具
我需要在1A 时将-12V 电压轨升压到-15V 电压轨。
我已经通过 WEBENCH 工具使用 TPS55330设计了12V 至15V 的正升压转换器。
不过、WEBENCH 似乎不允许负向升压。 它采用反相正负设计、但不采用任何允许负升压到负升压的设计。
下面由 TI 撰写的这篇链接文章让我认为我可以采用相同的 TPS55330并创建负升压。 如何调整此值以在1A 时将-12V 转换为-15有点困难。
有人有任何指示器?