This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS55330:是否升压负轨?

Guru**** 2416490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55330, LMR33630, TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940027/webench-tools-tps55330-boost-a-negative-rail

器件型号:TPS55330
主题中讨论的其他器件: LMR33630TPS54335A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我需要在1A 时将-12V 电压轨升压到-15V 电压轨。

我已经通过 WEBENCH 工具使用 TPS55330设计了12V 至15V 的正升压转换器。  

不过、WEBENCH 似乎不允许负向升压。 它采用反相正负设计、但不采用任何允许负升压到负升压的设计。  

下面由 TI 撰写的这篇链接文章让我认为我可以采用相同的 TPS55330并创建负升压。 如何调整此值以在1A 时将-12V 转换为-15有点困难。  

有人有任何指示器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    TPS55330无法创建具有更大(更负)振幅的输出电压。 您需要选择降压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是有道理的、我忽略了我所链接的文章的标题、ha。  

    实际上、很难找到任何资源来使用电源 IC 开发负轨升压。  我找到的就是这篇文章。

    我已经在同一设计中的几种不同电源场景中使用了 LMR33630。 它是降压转换器。 该 IC 是否可用于在1A 时升压负轨?  

    如果是、我们将非常感谢您提供任何指导!  

    [引用用户="Zack Liu "]

    您好、Jim、

    TPS55330无法创建具有更大(更负)振幅的输出电压。 您需要选择降压转换器。

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      下面是一篇有关在 IBB 应用中使用降压转换器的文章、您可以将其用作参考

    https://www.ti.com/lit/an/slyt286/slyt286.pdf

    我们将很快为您推荐一些器件。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 但是、我希望使用负输入、而不是正输入。 反相(+12/10/-15)升压稳压器非常常见,很难找到或设计负/负(-12/10/-15)稳压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我认为 TPS54335A 是一款值得考虑的转换器。 它具有外部补偿、并且具有足够的电流余量(应用手册第2页的"转换器选择"部分中的第1点和第2点)。 由于您的输入为-12V、我认为第2页的第3点没有任何问题

    请允许我咨询 TPS54335A 专家、了解他们是否有关于将此器件用于负升压应用的任何具体建议或其他器件建议。

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我期待听到您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我联系的人员现在已不在办公室、因此可能需要一些时间才能听到。 我们不经常看到使用降压转换器的负升压应用、因此我怀疑在负升压配置中使用该器件的具体指导是否超出了应用手册中介绍的内容。

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jim、Kris、

    我认为使用 TPS54335A 配置为负升压没有问题、但我们 可以在下周试用 EVM 并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vincent!

    听起来不错。 如果您最终得到一些结果、我期待您的意见。  

    请注意、WEBENCH 设计工具是否会支持从负到负的操作?  

    谢谢

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

      目前没有计划在 WEBENCH 中支持负输入电压至负输出电压设计。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    您有机会了解一下 TPS54335A 可在1A 电流下将-12升压至-15的负-负配置是什么?

    感谢您抽出宝贵的时间、谢谢!

    Jim

    [引用用户="Vincent Zhang (BSR)"]

    您好 、Jim、Kris、

    我认为使用 TPS54335A 配置为负升压没有问题、但我们 可以在下周试用 EVM 并向您提供反馈。

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

      Vincent 将就此问题与您再次进行讨论。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

       Vincent 正试图在工作台上确认这一点、并将回复结果。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了,谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我正在尝试检查 EVM、但负升压似乎不是相同的降压/升压、这意味着如果要验证性能、我们需要更改布局。

    我绘制了一个关于如何将 TPS54335A 配置为负升压转换器的简化电路图、希望它能有所帮助。

    e2e.ti.com/.../Using-TPS54335A-to-configure-as-Negative-boost.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vincent! 非常感谢您的帮助!

    我认为我了解新拓扑、我将生成原理图并将其发布在此处供您查看。  

    但我也想首先问... 通过在 WEBENCH 中使用与此处所示不同的输入/输出电压构建基本 TPS54335A 电路、是否可以为-12V 至-15V 电路生成所有电阻、电容器和电感器值? 例如、将8-28V 和5V 更改为所需的电压? 也许15V 输入至12V 输出将为我们提供所有值、这些值可以交换到新的-12至-15电路中?  

    再次感谢

    Jim

    [引用用户="Vincent Zhang (BSR)"]

    您好、Jim、

    我正在尝试检查 EVM、但负升压似乎不是相同的降压/升压、这意味着如果要验证性能、我们需要更改布局。

    我绘制了一个关于如何将 TPS54335A 配置为负升压转换器的简化电路图、希望它能有所帮助。

    (请访问网站以查看此文件)

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

      我不建议针对该特定拓扑采用 WEBENCH 方法。

    此致、

    Gerold