This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317M:最大输出电流

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943612/lm317m-maximum-output-current

器件型号:LM317M

大家好、

我正在尝试在输入和输出电压范围内确定 LM317M 的最大输出电流。

数据表的第6.5节"电气特性"提供了以下信息:

但是、此信息可能与数据表的图6相冲突、图6显示出明显更高的输出电流:

手动计算 RθJA μ A 的最大输出电流和功率耗散会导致更多混淆:

使用该公式计算 I 得出以下数据表:

总之、《电气规格》、图6和手动计算最大输出电流都给出了不同的结果。 我应该信任哪一个?  

感谢你的帮助!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    EC 表中的最大电流列为典型值、因此我认为不存在差异。

    使用 T_J 像您所做的那样计算最大电流有一个问题-最高结温不是125C;即建议不超过125C、但如果超过125C、则没有热关断电路会关断器件。 因此、每个数据点的最大电流可能会更高。  

    图6是真实数据、因此我认为这是您应该使用的数据。 当然、对于温度介于25°C 和125°C 之间的 Tj、您可以预期曲线位于25°C 和125°C 之间。  

    此致、

    Nick