This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:PMID 问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893733/bq25895-pmid-problems

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25890

我在 bq25895上的 PMID 输出有2个问题:

输出 电压偶尔会在5V 至3.8V (电池电压~4V)范围内下降、从而使我的系统复位。  电压在~38mS 内保持低电平、但负载处理器复位、因此我不知道负载下降是导致恢复、还是25895能够自行恢复。  这没有 USB 输入、完全依靠电池运行。  我测量的平均电流消耗为~380mA、但不确定是否存在尖峰。  我在寄存器中看不到 任何错误记录。  如何对此进行故障排除?  EVM 不具有此行为。  25895似乎没有变热。   

2. 使用高压适配器充电时、PMID 电压跟踪 VBUS 电压!  因此、如果我在 VBUS 上施加9V 电压、PMID 上会出现9V 电压、这真的很糟糕。  EVM 上确实会发生这种情况。  这是预期行为吗?  我在无负载的情况下进行了测量、如果这是工作方式、我会害怕连接负载。

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    关于第2条,是的。  当 VBUS 上有电源时、IC 处于充电模式。  VBUS 和 PMID 之间只有一个反向阻断电流感应 FET、因此 PMID 将跟随 VBUS。  当 VBUS 上没有电源时、IC 更改为 OTG 升压模式、其中降压转换器作为升压转换器反向运行、并在 PMID 上提供5V 稳压电压。   

    关于1、在移除 VBUS 后、从降压充电模式切换到 OTG 升压模式需要大约30ms。  因此、PMID 将降至低于 EVM 或您的电路板上电池电压的二极管压降。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    2号是一个真正的令人沮丧的地方。  根据对有关 Raspberry Pi 的另一个问题的答复、我认为添加升压稳压器是一种更好的解决方案、它可以获取电池电压输入并产生5V 输出。  我的目标是实现 USB 电池这样的行为、它始终为连接的设备输出5V 电压。

    如果我做升压稳压器,它最终会产生#1 moot,但是,我不会从 VBUS=5V 变为 VBUS=0 --也就是说,我不会插入和拔下 USB。  我只使用电池、并且会定期出现40mS 的电压降、这会使我的系统复位、然后该过程会一直重复。  遗憾的是、它会使系统无法完全启动、因为它会达到某个点、然后电源会下降、复位、我们会再次启动。  它似乎是在试图防止过载。  是否有我可以测量的内容或表示25895已复位的寄存器值?   

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    假设您在 PMID (~60uF)上具有建议的电容、并且在 SW 与 PMID 之间具有二极管、则升压转换器应能够提供高达3A 的电流。  如果您的系统具有需要更多瞬态负载、系统将会下降。  此外、如果您从电池到 BAT 引脚的连接具有高阻性、较小的浪涌可能会导致 BAT 上的电压降至低于 OTG 运行的欠压阈值。

    REG0C 位 6是升压故障位。  您必须在故障期间读取该位、如果系统发生故障、则可能无法读取该位。  如果您有一个示波器、可以捕获 PMID、BAT 和负载电流或电池电流、我可以诊断问题。

    对此,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有从 SW 到 PMID 的二极管。  查看 EVM 原理图、可以看到 D2显示为"DNP"。   

    我的 PMID 上有44 uF (2 x 22uF)。  EVM 原理图显示了6 10 μ F 的电势、但5个标记为"DNP"。

    我可以轻松地添加另一个22uF、然后我将看到周围是否放置了合适的二极管。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    上面的原理图适用于 BQ25890、而不是 BQ25895。  895版原理图在用户指南中进一步介绍。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是个白痴!  抱歉、我在本文档中没有看到多个原理图。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了一个二极管和另一个22uF 电容器、到目前为止一切正常!  我不确定我将如何解决高压充电问题、因为如果 PMID 超过5V、我的器件肯定会被销毁。  不过、这将让我完成演示!

    谢谢、

    Paul