主题中讨论的其他器件: BQ25890
我在 bq25895上的 PMID 输出有2个问题:
输出 电压偶尔会在5V 至3.8V (电池电压~4V)范围内下降、从而使我的系统复位。 电压在~38mS 内保持低电平、但负载处理器复位、因此我不知道负载下降是导致恢复、还是25895能够自行恢复。 这没有 USB 输入、完全依靠电池运行。 我测量的平均电流消耗为~380mA、但不确定是否存在尖峰。 我在寄存器中看不到 任何错误记录。 如何对此进行故障排除? EVM 不具有此行为。 25895似乎没有变热。
2. 使用高压适配器充电时、PMID 电压跟踪 VBUS 电压! 因此、如果我在 VBUS 上施加9V 电压、PMID 上会出现9V 电压、这真的很糟糕。 EVM 上确实会发生这种情况。 这是预期行为吗? 我在无负载的情况下进行了测量、如果这是工作方式、我会害怕连接负载。
此致、
Paul