Ulrich
我认为这也值得报告。
我们把总成带到200V,但没有运行,我们有正确的 VDD 和 HVG,REF。 这些电压大约来自18V 左右。
我们确实注意到在 HVG 波形下降期间发生了相当多的随机转换、但没有其他任何变化。
为了探索运行不会上升的原因、我在 Q5栅极焊接了一个残桩。
很明显、当我们应用 VBULK、VDD 和 SWS 时、控制器会死机、这有我们到目前为止报告的故障的迹象。
无法通过测量进行报告、但我突然发现焊锡尖端不是 ESD、但肯定是交流泄漏。 任何数量直接进入任何引脚、您都是历史记录。
如果是这样、它将很容易地解释为什么我们看到了几个神秘的故障。我们肯定不关注焊接后的事件序列-在 proto 3中、 在高侧有 ISO7710F 故障、这种神秘感一直在我脑海中。
很可能、交流电的泄漏是随机振幅和随机振幅。 如果我 设计一个测试、我将尝试测量它。
我们订购了新的焊接台。 我们明天就会获得它们-只有这样、我们才会替换为新的控制器。
-robin