This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:ucc28780 -控制器损坏?

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943590/ucc28780-ucc28780--damaged-controller

器件型号:UCC28780

Ulrich

我认为这也值得报告。

我们把总成带到200V,但没有运行,我们有正确的 VDD 和 HVG,REF。 这些电压大约来自18V 左右。

我们确实注意到在 HVG 波形下降期间发生了相当多的随机转换、但没有其他任何变化。

为了探索运行不会上升的原因、我在 Q5栅极焊接了一个残桩。

很明显、当我们应用 VBULK、VDD 和 SWS 时、控制器会死机、这有我们到目前为止报告的故障的迹象。

无法通过测量进行报告、但我突然发现焊锡尖端不是 ESD、但肯定是交流泄漏。 任何数量直接进入任何引脚、您都是历史记录。

如果是这样、它将很容易地解释为什么我们看到了几个神秘的故障。我们肯定不关注焊接后的事件序列-在 proto 3中、 在高侧有 ISO7710F 故障、这种神秘感一直在我脑海中。

很可能、交流电的泄漏是随机振幅和随机振幅。 如果我 设计一个测试、我将尝试测量它。

我们订购了新的焊接台。 我们明天就会获得它们-只有这样、我们才会替换为新的控制器。

-robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

     在我看来、这里还有一些东西还不对。  在输入端达到200V 之前、运行应该已经上升了很长时间。
    我想知道内部 PCB 是否存在从 RUN 到 GND 的短路、与 辅助绕组因 过孔太靠近内层轨道而短接至 VDD 类似。
    此外、只需在黑暗中射门:检查每个过孔套管周围的内层空隙面积、以确保 有足够的间隙、尤其是 涉及高压网的间隙。

    此外、我只能建议仔细检查 RDM 和 RTZ 网络是否存在短路/开路、这将在内部防止运行变为高电平(与运行时的外部短路相比)、即使 REF 变为高电平也是如此。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich

    我们今天将对此进行详细介绍。

    Thnx 寻求见解-帮助我们挖掘问题。

    将报告 adap