This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2376-H:TPS2376H VDD-VSS 压降

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893528/tps2376-h-tps2376h-vdd-vss-voltage-drop

器件型号:TPS2376-H


我很难使用 PoE 开关获得直流电压。

我使用 tps2376h 和1-2250024-1以太网连接器通过示波器检查了 tps2376h 的 V (VDD-VSS)输出。

通过检测和分类、电压达到54V、但随后缓慢下降并再次复位。


我的电路基于 tps2376h 数据表中的图1、而不是直流/直流转换器。  R (DET)= 24.9KOhm、 R (CLASS)= 4420KOhm、  R (ILIM)= 300KOhm、UVLO 电阻901KOhm 和68KOhm、C (BULK)= 22uF

您能告诉我我可以采取哪些措施来解决问题吗?


下图是使用示波器看到的 V (VDD-VSS)电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seoung Jin Heo、您好!

    PD 似乎通过了检测和分类、PSE 施加电源。 但是、如果不满足维持功率特征(MPS)信号、PSE 将在500ms 后关闭电源。 PSE 认为没有任何设备连接到线的另一端、因此必须至少存在10mA 电流。  

    尝试增加直流/直流的负载。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的回答。

    正如您所说的、当连接了一个额外的直流/直流转换器并且连接了一个负载时、输出一个恒定电压。 谢谢!