This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:FPWM 模式下的压降曲线

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943804/lm61460-q1-dropout-curve-at-fpwm-mode

器件型号:LM61460-Q1

大家好、团队、

在 LM61460-Q1数据表中、我在图54中找到了最小压差曲线。

但在 FPWM 模式下、我找不到压降曲线。 请您分享该图吗? (Vout=5V、fsw=2100MHz、 FPWM 模式)

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 FPMW 模式、当 PFM 模式进入 CCM 模式时、它将与 PFM 相同、通常当 IO>1.2A 时、两者都相同