请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61460-Q1 大家好、团队、
在 LM61460-Q1数据表中、我在图54中找到了最小压差曲线。
但在 FPWM 模式下、我找不到压降曲线。 请您分享该图吗? (Vout=5V、fsw=2100MHz、 FPWM 模式)
谢谢、
Yuta Kurimoto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
在 LM61460-Q1数据表中、我在图54中找到了最小压差曲线。
但在 FPWM 模式下、我找不到压降曲线。 请您分享该图吗? (Vout=5V、fsw=2100MHz、 FPWM 模式)
谢谢、
Yuta Kurimoto