This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62250:最大持续电流

Guru**** 2500945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941642/tps62250-max-continuous-current

器件型号:TPS62250

您好!  

你好。 我希望你们做得好。  

我们的客户正在使用 TPS62250、他们希望知道可以持续流经该器件的最大电流。 这些是他们使用的参数:VIN=5V、VOUT=3.3V、MODE=GND、最大功耗=500mA

我希望您能帮助我们提供所需的信息。 谢谢你。  


此致、

Cedrick


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我不确定我是否理解您的疑问。 您是指器件能够持续提供的输出电流吗?

    无论如何、根据数据表中的效率图、在 MODE = GND 时、持续输出电流可支持600mA。 请参见下图。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    您还有其他疑问吗? 如果没有、我将关闭该线程。

    您 可以通过发布您的评论来重新打开该主题帖。

    谢谢你。

    此致、

    Excel