This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713无法重新开始充电

Guru**** 2535580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943124/bq25713-bq25713-unable-to-restart-charging

器件型号:BQ25713

大家好、团队、

我使用 BQ25713为2S2P 锂离子电池组充电。 我的问题如下:

我将充电电流设置为2432mA、充电电压设置为8400mV。

在电流降至550mA 且电池电压为8.06V 之前、我对电池充电没有任何问题

此外、在为电池充电时、如果我停止充电(通过关闭电源)、然后再次开始充电(通过打开电源)、充电电流会降至100mA。

我发现、如果我从电源以12V (电池电压为8.18-8.2V 时为11.5V)重新开始充电、充电电流正常(~500mA)、但是对于任何其他电压、充电电流降至100mA。

我还发现了一个有趣的现象、即在以100mA (应为~500mA)充电时、如果我连接负载(5 Ω)、充电电流将切换到500mA、即使它与之无关。 负载电流应直接由电源提供。

在电池电压小于8.24V 且充电电流大于250mA 之前,情况类似,但当我尝试在8.24V 之后为电池充电时,即使我连接了负载或从12V 重新开始充电,也无法进行充电。

在任何情况下、我都可以按照以下步骤重新开始充电:

1.给电池充电

2.停止充电

3.连接负载(电池电压因负载而下降)

4.重新开始充电

5.断开负载

6.充电继续正常充电电流(电池电压= 8.06V 时为~500mA)

在下面、您可以找到我的原理图:

充电器是否了解电池已满的电池电压有任何限制、并将电流降至100mA、即使它仍然可以接受500mA 电流。

如果您需要任何其他信息、请告诉我。

提前感谢、

Dmitriy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitriy、

      在电池充电的恒压阶段、电池电压被调节并且充电电流被逐渐减小。 您是否可以在 SRN 测量实际电池电压、而不是测量实际电池电压、以便在观察到充电电流从设定的充电电流开始下降时测量? 关于输入电压、如果您在 VINDPM 中、还需验证 ChargeStatus 寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar、

    关于电池电压:您是指当 Chrager 从 CC 模式切换到 CV 模式充电吗?

    关于 VINDPM:Charger_Status.in_VINDPM =0

    我忘记说我将 R14 (RSR)更改为20m Ω、现在我的充电电流分辨率为32mA。  

    下面、当电池电压为8.256 (充电停止、电路由电池供电且消耗~3mA)时、我将附加 BQ25713寄存器的值

    我观察到 ADC_IBAT.I_CHG 从与电池串联的电流表中' 1 '= 32mA、我读取的充电电流为70mA。 从 SRN I 读取8.445V (8.26V、不充电)。 从 IBAT 引脚 I 读取0.025V (I_CHARGE = 0.025V /(16 * 0.02 Ω= 78mA)。

    为了获得实际充电电流、我继续执行前面所述的步骤。 下面、我要附加新的寄存器值:

      

    我观察到 ADC_IBAT.I_CHG 从与电池串联的电流表中得知"6"= 192mA、我读取的充电电流为203mA。 从 SRN I 读取8.39V (8.26V、不充电)。 从 IBAT 引脚 I 读取0.062V (I_CHARGE = 0.062V /(16 * 0.02 Ω= 193.7mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitriy、

    您提到 您有一个与电池串联的仪表。 仪表的内部阻抗会影响充电曲线。  您能否在环路中没有仪表的情况下检查结果?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、  

    是的、如果没有串联电流表、我现在可以使用400mA 的充电电流为8.3V 的电池充电。 有趣的是、电流表会增大该电流、我已测量其输入阻抗为0.4欧姆。

    非常感谢您的支持。

    祝你度过美好的一天!

    Dmitriy