大家好、团队、
我使用 BQ25713为2S2P 锂离子电池组充电。 我的问题如下:
我将充电电流设置为2432mA、充电电压设置为8400mV。
在电流降至550mA 且电池电压为8.06V 之前、我对电池充电没有任何问题
此外、在为电池充电时、如果我停止充电(通过关闭电源)、然后再次开始充电(通过打开电源)、充电电流会降至100mA。
我发现、如果我从电源以12V (电池电压为8.18-8.2V 时为11.5V)重新开始充电、充电电流正常(~500mA)、但是对于任何其他电压、充电电流降至100mA。
我还发现了一个有趣的现象、即在以100mA (应为~500mA)充电时、如果我连接负载(5 Ω)、充电电流将切换到500mA、即使它与之无关。 负载电流应直接由电源提供。
在电池电压小于8.24V 且充电电流大于250mA 之前,情况类似,但当我尝试在8.24V 之后为电池充电时,即使我连接了负载或从12V 重新开始充电,也无法进行充电。
在任何情况下、我都可以按照以下步骤重新开始充电:
1.给电池充电
2.停止充电
3.连接负载(电池电压因负载而下降)
4.重新开始充电
5.断开负载
6.充电继续正常充电电流(电池电压= 8.06V 时为~500mA)
在下面、您可以找到我的原理图:
充电器是否了解电池已满的电池电压有任何限制、并将电流降至100mA、即使它仍然可以接受500mA 电流。
如果您需要任何其他信息、请告诉我。
提前感谢、
Dmitriy