This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:弱光后停止充电

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943046/bq24650-stops-charging-after-low-light

器件型号:BQ24650

大家好、我们使用 BQ24650设计了 LiFePO4充电器、并使用了12节1Wp 太阳能电池板。

大部分时间它都很好!

我们已将 MPP 设置为5.3伏、我们发现系统确实正在将输入电压调节为此电压。

有时、在太阳能电池板具有低功耗后、系统当然不工作。 我测得的输入电压约为4伏... 这太低了、我知道。

但是、当太阳回来后、太阳能电池板再次开始正常工作时、IC 不会充电。 我测量了输入电压以上升到高于 MPP 的水平。 STAT1指示灯熄灭(未充电)电池电量相当耗尽。 (2.8V 4.2V 被视为已满)、因此它应该正在充电

为了校正操作、我可以执行2项操作来使其再次充电:

-重新连接电池

-用我的手盖住太阳能板,然后松开。

之后、它会立即开始工作、而"重置"只发生了什么情况。

看起来 IC 卡在睡眠模式中、从不会退出。

有人可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     为了使 IC 充电、它不仅必须满足睡眠条件、而且太阳能电池板上的电压也应上升到充电器的 MPPT 点以上以开始充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。

    我测量了太阳能电池板上的电压、它再次远远高于 MPP 点。

    但它没有充电。

    当我很快使面板变暗时、所有操作都开始重新工作。

    在"故障"状态期间、电路几乎不会从太阳能电池板汲取电流。 这就是电压远高于 mpp 的原因。

    它在"复位"后返回到 mpp、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您的太阳能电池板详细信息是什么、MPP、VOC、ISC? 我假设这适用于单节锂离子电池吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个峰值为1瓦的12芯太阳能电池板

    VOC = 7.2V

    -MPP= 5.8V (由于弱光功能、现在设置为5.3V

    - Isc = 200mA

    它可以运行数天、但现在和之后我发现它是不充电的、应该是什么时候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊哈。。。

    我认为问题可能是什么...

    我想我遇到了以下问题:  

    加电时、如果电池电压低于 VLOWV 阈值、BQ24650会向电池施加预充电电流。 此功能旨在恢复深度放电的电池。 如果在启动预充电后的30分钟内未达到 VLOWV 阈值、则充电器将关闭、并在状态引脚上指示故障。


    现在、我的电源是一个1Wp 太阳能电池板。 我总是开始使用完全空的电池测试。 (放电至2.5伏)

    预充电电流仅设置为20mA。 (快速充电200mA)。 我认为需要超过30分钟才能达到 VLOWV 阈值。 因此、充电器将停止、并且永远不会再次启动(如果未通过 上述两种方法之一进行复位)

    我测试了一个放电至2.5V 的电池、 达到 VLOWV 需要1个多小时。

    现在、我必须考虑这个问题的解决方法。

    我提到它在几天内工作正常... 这可能是由于温度和化学变化、启动期间的电池电压略高的情况。

    我尝试重现此故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      30分钟内置计时器是固定的、无法修改。 但是、MPPSET 引脚的 POR 或切换将启动新的充电周期并重置30分钟预充电安全计时器。