Other Parts Discussed in Thread: BQ24650
大家好、我们使用 BQ24650设计了 LiFePO4充电器、并使用了12节1Wp 太阳能电池板。
大部分时间它都很好!
我们已将 MPP 设置为5.3伏、我们发现系统确实正在将输入电压调节为此电压。
有时、在太阳能电池板具有低功耗后、系统当然不工作。 我测得的输入电压约为4伏... 这太低了、我知道。
但是、当太阳回来后、太阳能电池板再次开始正常工作时、IC 不会充电。 我测量了输入电压以上升到高于 MPP 的水平。 STAT1指示灯熄灭(未充电)电池电量相当耗尽。 (2.8V 4.2V 被视为已满)、因此它应该正在充电
为了校正操作、我可以执行2项操作来使其再次充电:
-重新连接电池
-用我的手盖住太阳能板,然后松开。
之后、它会立即开始工作、而"重置"只发生了什么情况。
看起来 IC 卡在睡眠模式中、从不会退出。
有人可以帮帮我吗?