This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:可使用 Fusion 将 Iout OC 热/故障限制存储 RAM 存储到 NVM

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659, TPS53622
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943516/tps53659-can-t-store-iout-oc-warm-fault-limit-store-ram-to-nvm-with-fusion

器件型号:TPS53659
主题中讨论的其他器件:TPS53679TPS53622

大家好、

在 VR13电路板中、我发现 无法通过 Fusion 将 Iout OC 热/故障值存储到 NVM 中。 它发生在同一电路板上的 TPS53659/TPS5369/TPS5369/TPS53622上。 您可以看到、我可以通过写入硬件将值更改为87A、但在我存储到 NVM 后、它会返回到85A。 Vin UV Fault 等其他值不存在此症状、我可以通过恢复 NVM 配置来确认该值。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    IOUT_OC_WARN_LIMIT = Imax

    IOUT_OC_FAULT_LIMIT = 1.25 x Imax

    您可以找到数据表说明以了解更多详细信息。

    谢谢

    Chasel