请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53659 主题中讨论的其他器件:TPS53679、 TPS53622、
大家好、
在 VR13电路板中、我发现 无法通过 Fusion 将 Iout OC 热/故障值存储到 NVM 中。 它发生在同一电路板上的 TPS53659/TPS5369/TPS5369/TPS53622上。 您可以看到、我可以通过写入硬件将值更改为87A、但在我存储到 NVM 后、它会返回到85A。 Vin UV Fault 等其他值不存在此症状、我可以通过恢复 NVM 配置来确认该值。
谢谢。