This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53603:热性能信息

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM53603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942732/tpsm53603-thermal-information

器件型号:TPSM53603

您好!  

你好。 我希望你们做得好。

 Θjc 客户希望了解 TPSM53603的价值。 请帮助我们提供此信息吗?  

谢谢你。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    RthetajC 似乎是这个封装的一个非特征参数。

    无论如何、RthetajA 是用于测量封装热性能的更合适的热参数。

    www.ti.com/.../spra953c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、  

    感谢您的回答。  

     我们的客户不想使用 μ Θja、因为计算该参数时变量过多。 Θjc 还为我们所建模的大多数器件散热、因此 Δ I 是一个更加精确的参数。 PSI 值也不是理想值、因为这些值是在特定系统中计算的、可能不会反映他们使用中部件的系统。  

    因此、如果可能的话、我们是否可以请求进行热建模、以便我们可以向客户提供此信息?  

    希望很快能收到您的回复。  


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    在承诺之前、我需要证明分析是合理的。

    请向我发送支持信息电子邮件。