This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:当负载达到约400mA 时、为什么输入电压不稳定?

Guru**** 2514895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942331/tps61021a-why-input-voltage-is-unstable-when-load-up-to-around-400ma

器件型号:TPS61021A

您好!

客户发现、当 Vin=2.3V、load=500mA、Vout=3.6V 时、Vin 突然下降。 由于 Vin 也用作为 MCU 供电的另一个 LDO 输入、因此 VIN 应始终保持稳定。 你对此有什么建议吗? 谢谢!

下面是 sch 和波形(Vin 为黄色、Vout 为绿色):

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您的测量点是什么?  您是否测量了 C109/C110上的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    什么是电源? 它是否具有足够的电流能力?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    外部稳定电源、4A 电流限制。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    不是来自 C109/C110、而是来自 SCH 的 VBAT_OUT。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuan:

    如果有长而细的电缆、它们将带来 ESL、ESR、尤其是在负载瞬态期间。  

    您可以建议他们测量电源、  VBAT_OUT 和 IC 引脚的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    或者、您可以在 PCB 板输入侧添加470uF-1000uF 大 EL 电容器、然后再次检查。  如果可能、请使输入电缆尽可能短。

    请注意、所有电压都应该是靠近 IC 的板载电压、因为对于 TPS61021、它的工作原理是基于它看到的电压。