This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:用于1200W DC/DC 电源

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942914/ucc256403-for-1200w-dc-dc-power-supply

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC28950

您好!

客户需要1200W 直流/直流电源。 主要要求如下:
请确认 TI 是否有任何相关计划。

输入直流电压:80-120V。
2.输出直流:58V/24A。
3.输入到输出:隔离。 加强绝缘。 符合 IEC62368。
效率:>97%。
5.音量:小音量。
6.防水防尘等级:IP67。

UCC25640X 能否满足此要求? 或者我可以推荐其他解决方案、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    根据您的输入/输出要求、我建议查看相移全桥。 与半桥 LLC 相比、该拓扑在您的规格的输入范围和输出功率下可更好地满足您的效率目标。 了解一下 UCC28950或 UCC28951。

    此致、

    本·洛夫