Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256403 主题中讨论的其他器件:UCC28951、 UCC28950
您好!
客户需要1200W 直流/直流电源。 主要要求如下:
请确认 TI 是否有任何相关计划。
输入直流电压:80-120V。
2.输出直流:58V/24A。
3.输入到输出:隔离。 加强绝缘。 符合 IEC62368。
效率:>97%。
5.音量:小音量。
6.防水防尘等级:IP67。
UCC25640X 能否满足此要求? 或者我可以推荐其他解决方案、谢谢