请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25898D 您好!
数据表的第9.2.3.3.3节介绍了以下内容。
这是否意味着结果将在 FORCE_DPDM 位返回0后更新?
以下是在 AUTO_DPDM_EN 被禁用且 PG_STAT 被置位后将 FORCE_DPDM 位设置为1的问题。
我想确认 D +/ D–检测已完成、VBUS_STAT 和输入电流限制寄存器已更新。
我应该在哪里检查状态?
或者、在 FORCE_DPDM 位返回0后、我应该等待多少秒以确保寄存器被更新?
数据表摘录
9.2.3.3.3强制输入电流限制检测
在主机模式下、主机可以通过设置 FORCE_DPDM 位强制器件运行。
检测完成后、FORCE_DPDM 位会自动返回0、并且输入结果会更新。
此致