This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:关于强制输入电流限制检测

Guru**** 2510375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942459/bq25898d-about-force-input-current-limit-detection

器件型号:BQ25898D

您好!

数据表的第9.2.3.3.3节介绍了以下内容。
这是否意味着结果将在 FORCE_DPDM 位返回0后更新?

以下是在 AUTO_DPDM_EN 被禁用且 PG_STAT 被置位后将 FORCE_DPDM 位设置为1的问题。

我想确认 D +/ D–检测已完成、VBUS_STAT 和输入电流限制寄存器已更新。
我应该在哪里检查状态?
或者、在 FORCE_DPDM 位返回0后、我应该等待多少秒以确保寄存器被更新?

数据表摘录

9.2.3.3.3强制输入电流限制检测
在主机模式下、主机可以通过设置 FORCE_DPDM 位强制器件运行。
检测完成后、FORCE_DPDM 位会自动返回0、并且输入结果会更新。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当 FORCE_DPDM 位返回0时、检测已完成。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 FORCE_DPDM 位返回0时、是否更新了 VBUS_STAT 和 IINLIM 寄存器?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。

    谢谢、

    宁。