请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULN2003A 大家好、
我的客户正在考虑在新产品开发中使用 ULN2003A,并有一个问题:。 他们一直使用 ULN 来切换24V 继电器、现在他们希望将其用于5V 继电器。
但 VCE 饱和电压会受到影响:根据数据表、这是最大值 100mA 集电极电流时为1.1V。
但其继电器的工作电流约为80mA。 您能否找出80mA 和0°C 时的最大 VCE 饱和电压是多少? 数据表中已经有一个非常有用的图表、但遗憾的是仅针对典型值和25°C:
您能否告知 VCE SAT 的高度。 输入为4V/80mA 时、@Tj 0-85°C 是?
感谢您的支持、
BR、Obinna。