This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:无法充电

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941778/bq24780s-can-not-charge

器件型号:BQ24780S

您好、先生、

当系统功率负载增加时、充电器 IC 无法充电
条件如下
适配器:19V、7.89A

当 RAC 将0.01欧姆和 RAC 电压设置为以下值时:
在40%的系统负载、37.8mV 时、电池可充电0.5A
2.在系统负载为60%、电压为45mV 时、电池可充电0.5A
3.在100%系统负载、58.1mV 时、电池无法充电

附加的化学物质的设置是否有错误? 原理图是否正确? 请让我们向您学习并向我们提出建议。

e2e.ti.com/.../MG4U_5F00_DVT_5F00_DC-BOARD_5F00_0518_2D00_1430.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tommy、

    有一个输入电流寄存器0x3F、其默认值为4.096A。 根据原理图、ILIM 引脚限制为3.05A。 您可能会遇到输入电流限制、从而限制您的充电电流。  

    数据表7.5.11 "来自墙壁立方体或其他直流源的总输入电流是系统电源电流和的总和
    充电器所需的电流。 当输入电流超过设定的输入电流限值时、bq24780S 器件
    降低充电电流、以优先为系统负载供电。 随着系统电流升高、可用的电荷也会增加
    电流线性下降至0。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger:

    我是 ESVS Liu James

    原理图是我的公司项目

    BQ24780S 寄存器设置

    0x12H     8108

    0x3BH     C210

    0x38H     0384

    0x37H     1A40

    0x3CH     4A54

    0x3DH    8120

    0x3AH     0020

    0x14H     0200

    0x15H     41A0

    0x39H     2600

    0x3FH     1E80  7808mA

    RAC 为58.1mV,因此输入电流为5.81A < 7.8A

    可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James、

    也请检查您的电池电压。 这是在充满电的电池还是低充电的电池上发生的? 如果充满电、充电电流可能在达到最大充电电压时终止。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger:

    我确认电池未充满电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当系统负载为零时、您能否获得3A 充电电流?  或者 、您能否测量 SRN 电压并向我们报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger:

    3A 充电电流、RSR=31.1mV、充电器电流=3.11A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来像是测试设置问题。 请优化您的测试设置并使用足够的线规进行高电流测试。