您好、先生、
当系统功率负载增加时、充电器 IC 无法充电
条件如下
适配器:19V、7.89A
当 RAC 将0.01欧姆和 RAC 电压设置为以下值时:
在40%的系统负载、37.8mV 时、电池可充电0.5A
2.在系统负载为60%、电压为45mV 时、电池可充电0.5A
3.在100%系统负载、58.1mV 时、电池无法充电
附加的化学物质的设置是否有错误? 原理图是否正确? 请让我们向您学习并向我们提出建议。
e2e.ti.com/.../MG4U_5F00_DVT_5F00_DC-BOARD_5F00_0518_2D00_1430.pdf