大家好、
是否可以选择具有放电选项的锂离子电池充电器、以便设置放电电压阈值? 我们的客户认为此选项可能有助于延长电池寿命。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Dmitry、
我不知道提供放电电电压阈值控制的充电器。 事实上、充电器不应用于防止过度放电、 电池组保护器芯片最终负责防止电池过度放电。 大多数具有集成 BATFET 或外部电池/运输 FET 的充电器具有最小电池 UVLO (通常设置为低于2.5V)、可关闭这些 FET 和/或电池放电过流保护功能。 电池 UVLO 和放电过流保护功能都是固定的。
有一些基于 I2C 的 NVDC 电源路径充电器具有集成 ADC 和集成 BATFET (例如 BQ25890 1S 锂离子系列)或外部运输 FET (例如 BQ25790至4S 系列) 、借助主机软件、这些充电器可以在一定的软件延迟下执行此功能。
此致、
Jeff