This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有放电电电压设置的锂离子电池充电器

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25155, BQ25890, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942919/li-ion-battery-charger-with-discharge-voltage-setup

主题中讨论的其他器件:BQ25120ABQ25155BQ25890BQ25790

大家好、

是否可以选择具有放电选项的锂离子电池充电器、以便设置放电电压阈值? 我们的客户认为此选项可能有助于延长电池寿命。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这将是 BUVLO 阈值、禁用低于特定阈值的电池放电。 您的预期充电电流是多少?电池的电池节数是多少?

    我们有 BQ25120A、这是一款具有 LDO 和降压的300mA 充电器。   BUVLO 默认设置为3V、但可以进行调节

    我们还有带 LDO 和 ADC 的 BQ25155。 BUVLO 默认设置为3V、但可以进行调节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    我不知道提供放电电电压阈值控制的充电器。   事实上、充电器不应用于防止过度放电、  电池组保护器芯片最终负责防止电池过度放电。   大多数具有集成 BATFET 或外部电池/运输 FET 的充电器具有最小电池 UVLO (通常设置为低于2.5V)、可关闭这些 FET 和/或电池放电过流保护功能。  电池 UVLO 和放电过流保护功能都是固定的。   

    有一些基于 I2C 的 NVDC 电源路径充电器具有集成 ADC 和集成 BATFET (例如 BQ25890 1S 锂离子系列)或外部运输 FET (例如 BQ25790至4S 系列) 、借助主机软件、这些充电器可以在一定的软件延迟下执行此功能。

    此致、

    Jeff