This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS70933EVM-110:射频能量收集

Guru**** 2746725 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, TPS70933EVM-110, TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938040/tps70933evm-110-rf-energy-harvesting

器件型号:TPS70933EVM-110
主题中讨论的其他器件:BQ25570TPS709

尊敬的 TI:

最近、我一直在搜索一个器件、该器件可以收集射频波形(频率范围为1MHz - 2.4GHz)、而无需阻抗匹配和直肠相位来为最大输入电流为0.7A 的电路供电、 最大输入电压为5.1V、工作电压为0.7V。 遗憾 的是、我从这些射频能量收集器件获得的大部分输出我认为输出将小于0.1A、因此我决定使用 TPS70933DBV、它将需要阻抗匹配和直流级。 话虽如此、是否可以从 TPS70933DBV 产品中汲取0.7V~5.1V @ 0.7A 的电流? 如果不是、您想到的 TI store 中哪款产品能够收集射频波形和最小0.7A 的输出电流?

这是原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper 先生、您好!  

    我们对拖延答复表示歉意。 出于某种原因、未显示原理图。 您是否可以重新上传?  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper 先生、您好!

    在阅读完博文后、我对您希望稳压器执行的操作有点困惑。 您是否需要 LDO 先从1MHz-2.4GHz 波形收集能量、然后再为下游负载供电? 或者是否有单独的天线来进行收集、然后您只需要为流电路断电?

    您是否需要该 LDO 在700mA 时以0.7V 的电压为满载供电? 该器件只能输出150mA 电流、不能输出0.7V 电压。  

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    很抱歉。

    是的、我希望 LDO 首先从射频波(1MHz ~ 2.4GHz)收集能量、然后使用从 LDO 汲取的输出功率为下游负载供电、其参数为0.7Vdc @ 700mA。 在本设计中、我将使用两根天线来使 LDO 的输入功率加倍、这就是输入中有两根天线的原因。 由于 TPS70933EVM-110的最大输出参数为150mA、如果在将其集成到我的电路之前先使用它为 BQ25570供电、该怎么办? 然后使用 BQ25570的输出功率为我的电路供电。 我在 BQ25570手册中看到、BQ25570的最大输入参数为5.1VDC @ 0.1A、幸运的是、仅需0.6VDC 即可开始高效运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    很抱歉、回答很慢。 它确实有在这里工作的潜力,但我有一些关切。 您希望 BQ25570器件提供490mW 的输出功率、TPS70933的最大功耗为495mW、因此降压转换器必须具有接近100%的效率。 我的另一个问题是、您需要使 TPS709的输入达到大约5V 才能进行正确调节。 您的天线是否能够驱动足够的功率来实现此目的?

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我知道这似乎不可行、但如果您看一下该电路(TPS70933DBRV 设计 I2C)、电路在输入端增加更多天线的潜力肯定会提供足够的功率来充分驱动 TPS70933。 尽管天线会产生交流电源、但通过添加更多天线在整流器处将射频交流电源转换为直流电源后集成更多直流电源、将消耗大于495mW 的功率、根据我的计算、这将 为 TPS70933 I2C 提供足够的功率。

    如果我的计算结果不正确,2根天线的功耗大约为~495mW,因此如果我在电路中再添加一根天线,根据设计,这是很可能的,3根(或更多)天线的功耗将超过>495mW。 从技术上讲、添加在不同频率下运行的天线将增加我电路的优势、因为实际上它可能涵盖广泛的频率捕获操作功能、从而减少了在收集射频能量时必须处于 LOS 的依赖。