Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, TPS70933EVM-110, TPS709
主题中讨论的其他器件:BQ25570、 TPS709
尊敬的 TI:
最近、我一直在搜索一个器件、该器件可以收集射频波形(频率范围为1MHz - 2.4GHz)、而无需阻抗匹配和直肠相位来为最大输入电流为0.7A 的电路供电、 最大输入电压为5.1V、工作电压为0.7V。 遗憾 的是、我从这些射频能量收集器件获得的大部分输出我认为输出将小于0.1A、因此我决定使用 TPS70933DBV、它将需要阻抗匹配和直流级。 话虽如此、是否可以从 TPS70933DBV 产品中汲取0.7V~5.1V @ 0.7A 的电流? 如果不是、您想到的 TI store 中哪款产品能够收集射频波形和最小0.7A 的输出电流?
这是原理图