This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:TPS92200数据表第18页上的公式 X 在哪里?

Guru**** 2533280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940631/tps92200-where-is-the-equation-x-on-page-18-of-tps92200-datasheet

器件型号:TPS92200

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TPS92200D1用于他们的新产品。

 他们 对 TPS92200数据表(SLVSER4) 和 EVM 手册(SLUUBZ9)有以下几个问题  。 请给我回复。

 问题1. 其中是第8.2.1.2.2节中描述的方程式 X。  TPS92200数据表第18页上的说明?

 问题2. 第19页第8.2.1.2.3节的公式6中描述了什么是 Δ V 和 Δ I?

 问题3. EVM 手册第11页的图11中的 R4有什么用途?

       它 是否用于 由 R4和 FB termianl 电容器组成的高频 RC?

      R4 (1k Ω)是掠夺性部件吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

      1. 是的,我们在数据表中漏掉了一个方程式,我们稍后将更新它。 几乎您的 CNA 只使用10uF 电容器。

      2、Δ V 和 Δ I 取决于您选择的 LED 的 V-I 特性。 以下是一种不能帮助您理解这一点的方法:

      当输出电容器连接到 LED 灯串、同时又连接到输出和接地端时、R4被保持在 FB 引脚的另一个 RC 滤波器上。 对于正常应用、您无需考虑 R4、您也可以移除此器件。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

        以下是应用手册:

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sean、

     非常感谢您的回复、很抱歉、我可能会迟到。

     您的回复和应用手册非常有用!

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。