大家好、
我的一位客户正在考虑将 TPS92200D1用于他们的新产品。
他们 对 TPS92200数据表(SLVSER4) 和 EVM 手册(SLUUBZ9)有以下几个问题 。 请给我回复。
问题1. 其中是第8.2.1.2.2节中描述的方程式 X。 TPS92200数据表第18页上的说明?
问题2. 第19页第8.2.1.2.3节的公式6中描述了什么是 Δ V 和 Δ I?
问题3. EVM 手册第11页的图11中的 R4有什么用途?
它 是否用于 由 R4和 FB termianl 电容器组成的高频 RC?
R4 (1k Ω)是掠夺性部件吗?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。