This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PSFBEVM-027:当基于 UCD3138的 PSFB 启动时、VO 波动

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941723/ucd3138psfbevm-027-vo-fluctuates-when-psfb-based-on-ucd3138-starts

器件型号:UCD3138PSFBEVM-027

你好。
我模仿了 UCD3138-PSFB 开发板制作的电源原型。 轻负载3A 正常启动、输出电压 Vo 为下图中的红色波形。

波形图如下所示:

当重负载从6A 开始时、输出电压 Vo 将波动约100ms。 波形图如下所示:

我尝试修改 PID 参数、发现波形没有变化。
我尝试修改 PCM_BLANK 参数、但波形没有改变。

我不知道是什么导致 Vo 波动。 如何消除这种波动?

此致、

ZJYL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们正在进行这方面的工作、请留出一些时间与您联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zou Yang、

    输出电压变化可能来自 ORing FET?  您能否检查 Oring FET 何时打开?

    谢谢、

    肖恩

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean

    我省略了硬件电路上的 ORing 电路、软件没有改变。

    我是否需要修改软件以禁用 ORing 功能?

    谢谢

    ZY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邹阳

    您可以将输出 ORing FET 短路、使它们不会影响输出电压。 这样、您就不需要更改软件。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。