This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:驱动400W LED 阵列的推荐驱动器 IC

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942469/tps92692-recommended-driver-ic-to-drive-400w-led-array

器件型号:TPS92692

大家好、团队成员。  

我们正在寻找驱动器 IC 来驱动400W LED 阵列。

以前、TPS92692用于驱动200W LED 阵列、我想知道外部电路和组件以及电路板布局变化是否允许运行400W。

如果无法实现、请推荐合适的驱动器 IC。

此外、您能否为我提供一些技巧、让我了解如何处理能够驱动高容量 LED 阵列的驱动器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经回答了您有关200W 设计的问题、这里与之类似。  TPS92692是一款控制器、因此您应该能够将其与适当的外部组件和开关频率配合使用、从而满足您的需求。  同样、关键是能够将热量散发出来。  请按照我之前的帖子回答您的问题。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan

    感谢你的答复。

    200W 设计通过按建议安装散热器、即使在使用过程中、也可确定组件的温度处于安全范围内。

    但设计方向已更改为400W 类别、因此我再次询问使用 TPS92692是否有任何问题。

    正如您所建议的、我将考虑选择部件、PCB 布局和散热器来解决发热问题。

    稍后器件选择和电路图准备就绪后、我将再次询问您是否存在与之前类似的问题。

    谢谢大家。