请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92692 大家好、团队成员。
我们正在寻找驱动器 IC 来驱动400W LED 阵列。
以前、TPS92692用于驱动200W LED 阵列、我想知道外部电路和组件以及电路板布局变化是否允许运行400W。
如果无法实现、请推荐合适的驱动器 IC。
此外、您能否为我提供一些技巧、让我了解如何处理能够驱动高容量 LED 阵列的驱动器 IC?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.